请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5810 主题中讨论的其他器件: LP5811
您好!
我想使用 LP5810来灌入恒定电流。
我能否在 VCC = 2.6V 时使用它?
我有点困惑、因为...
- 数据表的第1页显示" VCC 范围:2.7V 至5.5V" (我检查的是"1. 特性"和"简化版原理图")
- 在第7页上、希望能够使用2.6V 电压(我正在检查"6.5电气特性、 Vin=0.5~5.5V、VinRising = 1.7Vtyp)
此致、
埃弗林公司
近藤纯