请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61288 主题中讨论的其他器件: TPS61088、TPS61089
尊敬的支持团队:
由于电流容量的原因、我正在考虑从 TPS61088更改为 TPS61288。
因此、我想提出的问题与原始有关 TPS61288的问题相同。
对 EN 引脚进行脉冲是否有任何问题?
当 EN 为低电平时、VOUT 是否接近 VIN?
(VIN 不会变为0V 吗?)
此致、
DICE-K