This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:对 EN 引脚脉冲

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61288, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347279/tps61288-pulsing-the-en-pin

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS61088、TPS61089

尊敬的支持团队:
由于电流容量的原因、我正在考虑从 TPS61088更改为 TPS61288。
因此、我想提出的问题与原始有关 TPS61288的问题相同。

对 EN 引脚进行脉冲是否有任何问题?

当 EN 为低电平时、VOUT 是否接近 VIN?
(VIN 不会变为0V 吗?)

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    这与 TPS61089完全相同。

    当 EN 为低电平时、Vout 接近 Vin、并且对 EN 进行脉冲可以。

    此致、

    费格斯