请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431 您能否告诉我、数据表中 ZKA 电气特性的测试条件是什么、其中 VKA = Vref、f≤1kHz、IKA = 1 mA 至100 mA? 在数据表中、最严格的测试条件是 IKA 的中心值为1 mA。 电流波动的幅度是多少? 如果振幅为1 mA、则 IKA < IMIN、它无法正常工作、对吧?
手册中的具体测试条件是什么?
IKA (1 mA + 100 mA)的中心值是否为/ 2 = 50.5 mA?'