This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:VKA 测试条件

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347505/tl431-vka-test-condition

器件型号:TL431

您能否告诉我、数据表中 ZKA 电气特性的测试条件是什么、其中 VKA = Vref、f≤1kHz、IKA = 1 mA 至100 mA? 在数据表中、最严格的测试条件是 IKA 的中心值为1 mA。 电流波动的幅度是多少? 如果振幅为1 mA、则 IKA < IMIN、它无法正常工作、对吧?

手册中的具体测试条件是什么?

IKA (1 mA + 100 mA)的中心值是否为/ 2 = 50.5 mA?'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erhuan:

    IKA (min)= 1mA、只要您处于或高于该 IKA、您就能满足设备正常运行的电流要求。 在动态阻抗测试中、 图8-1 反向恢复电路。 从1mA 到100mA、IKA 多种多样、而且 VKA 数据点以不同的 IKA 测试增量进行收集、如 图8-4 。 在本测试中、不存在 IKA 低于1mA 的情况。
      

    谢谢。
    约书亚