主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCEDV
您好,
客户在使用 BQ4050时遇到以下情况:
当 CHG=OFF DSG=ON 时、电池组输出电压异常、BAT 结束8.4V、电池组输出10.6V;CHG=ON 不存在这种现象。
客户外面还有一个 MOS 管、想知道 CHG 是否固定了。 或者它是否具有受控电压? 在关断状态下、是否增加了 Mos 的电压?
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
客户在使用 BQ4050时遇到以下情况:
当 CHG=OFF DSG=ON 时、电池组输出电压异常、BAT 结束8.4V、电池组输出10.6V;CHG=ON 不存在这种现象。
客户外面还有一个 MOS 管、想知道 CHG 是否固定了。 或者它是否具有受控电压? 在关断状态下、是否增加了 Mos 的电压?
谢谢~
尊敬的 Anthony:
这是客户选择的 MOS、定位可能是此设备的影响、但具体原因不明确。
附件是 MOS 的手册。 是否有任何建议或 MOS 选择需要规避?
e2e.ti.com/.../PED3312M_2D00_v1.1.pdf
谢谢~
尊敬的 Rhea:
下面是用于 bq4050 EVM 上的 CHG 和 DSG 的 MOS:
https://www.vishay.com/docs/73039/si7114dn.pdf
是否可以在 CHG = OFF 和 DSG = ON 时接收电量监测计的 bqStudio 日志文件、以便我们此时可以看到电量监测计内发生了什么情况?
此致、
安东尼·巴尔迪诺
尊敬的 Anthony Baldino:
补充日志文件:
e2e.ti.com/.../H141_5F00_20240320_5F00_V03.gg.csv
e2e.ti.com/.../H141_5F00_20240402.log
谢谢!
尊敬的 Rhea:
我们建议使用 GPCCEDV 工具为 bq4050创建必要的电量监测参数、因为这是 CEDV 算法电量监测计。 该工具可在下面找到:
https://www.ti.com/tool/GPCCEDV
关于这些设置、请在 bqStudio 初始化时检查打开的目标文件。 bq4050不应包含 IT Gauging Configuration 部分、因为它使用 CEDV 作为算法、并应包含下面的 CEDV Gauging Configuration 部分:

此致、
安东尼·巴尔迪诺