This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:CHG 问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO, GPCCEDV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342723/bq4050-chg-problem

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

您好,

客户在使用 BQ4050时遇到以下情况:

当 CHG=OFF DSG=ON 时、电池组输出电压异常、BAT 结束8.4V、电池组输出10.6V;CHG=ON 不存在这种现象。

客户外面还有一个 MOS 管、想知道 CHG 是否固定了。 或者它是否具有受控电压?  在关断状态下、是否增加了 Mos 的电压?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    是否有可能接收此情况的.gg 和.log 文件、以便我们可以深入研究此问题?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    这是客户选择的 MOS、定位可能是此设备的影响、但具体原因不明确。

    附件是 MOS 的手册。 是否有任何建议或 MOS 选择需要规避?

    e2e.ti.com/.../PED3312M_2D00_v1.1.pdf

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    下面是用于 bq4050 EVM 上的 CHG 和 DSG 的 MOS:

    https://www.vishay.com/docs/73039/si7114dn.pdf 

    是否可以在 CHG = OFF 和 DSG = ON 时接收电量监测计的 bqStudio 日志文件、以便我们此时可以看到电量监测计内发生了什么情况?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony Baldino:

    补充日志文件:

    e2e.ti.com/.../H141_5F00_20240320_5F00_V03.gg.csv  

    e2e.ti.com/.../H141_5F00_20240402.log

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我已经联系我们的硬件团队、看看他们是否对这种情况有任何见解。 他们告诉我、这是此设备的已知行为、不会导致任何问题。  

    对于该器件、如果 PACK 连接悬空、则 DSG FET 泵会通过 DSG FET 外部栅极电阻器的电流路径将 PACK 升压至 BAT 以上。

    此致、

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    1.客户反馈 PACK 引脚连接正常。 他们测试了如果 PACK 引脚悬空、D-MOS 不会正确开路。

    2. 还有另一个问题。 客户需要匹配化学 ID。 在这种情况下、我们应该怎么做?

    3. 是否有此寄存器的配置说明?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我们建议使用 GPCCEDV 工具为 bq4050创建必要的电量监测参数、因为这是 CEDV 算法电量监测计。 该工具可在下面找到:

    https://www.ti.com/tool/GPCCEDV 

    关于这些设置、请在 bqStudio 初始化时检查打开的目标文件。 bq4050不应包含 IT Gauging Configuration 部分、因为它使用 CEDV 作为算法、并应包含下面的 CEDV Gauging Configuration 部分:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺