请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 尊敬的专家
BQ40Z50的日期表中未明确定义更新 SOH 的25 ℃ Q 的条件。 以 SOH Load Rate 为例、如果它默认设置为5小时率(0.2C 放电)、则有以下问题:
1.放电率为0.2C 时、放电是否需要持续放电到 DOD、不会中断放电中途、否则不会更新?
2.如果放电过程中温度为25 ℃、对温度范围有什么要求? 如果低于或高于什么温度、则不符合更新 SOH FC 的条件? 产品说明书不清楚。
3.如果 SOH 负载率在放电过程中是动态的、有时是0.1C、有时是0.3C、那么 BQ40Z50 R2算法会如何处理它?
4.在实际应用中、电池组系统的放电电流无法始终保持在0.2C 的恒定放电流(SOH 负载率:5小时)。 BQ40Z50 R2如何选择放电率数据作为 SOH 估算仿真的条件。