This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:有关 BQ40Z50 SOH 的一些问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347156/bq40z50-some-question-about-bq40z50-soh

器件型号:BQ40Z50

尊敬的专家

BQ40Z50的日期表中未明确定义更新 SOH 的25 ℃ Q 的条件。 以 SOH Load Rate 为例、如果它默认设置为5小时率(0.2C 放电)、则有以下问题:

1.放电率为0.2C 时、放电是否需要持续放电到 DOD、不会中断放电中途、否则不会更新?

2.如果放电过程中温度为25 ℃、对温度范围有什么要求? 如果低于或高于什么温度、则不符合更新 SOH FC 的条件? 产品说明书不清楚。

3.如果 SOH 负载率在放电过程中是动态的、有时是0.1C、有时是0.3C、那么 BQ40Z50 R2算法会如何处理它?

4.在实际应用中、电池组系统的放电电流无法始终保持在0.2C 的恒定放电流(SOH 负载率:5小时)。 BQ40Z50 R2如何选择放电率数据作为 SOH 估算仿真的条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    很抱歉耽误你的时间、我已经在私聊中回答了这些问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺