您好,
QMax 更新规则。
1、电池温度在10 -40℃ 之间;
2、一次充放电超过 Qmax*37%;
3、蓄电池电压不在平坦区域。
在充电/放电期间是否也必须满足温度规则?
对于以下情况(规则2和规则3已满足;规则1在充电期间不满足、而在休息期间满足)、Qmax 是否已更新?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
QMax 更新规则。
1、电池温度在10 -40℃ 之间;
2、一次充放电超过 Qmax*37%;
3、蓄电池电压不在平坦区域。
在充电/放电期间是否也必须满足温度规则?
对于以下情况(规则2和规则3已满足;规则1在充电期间不满足、而在休息期间满足)、Qmax 是否已更新?

您好!
问题的背景:
~方案很可能超出10 μ A 40°C 范围、因此我想知道静态完成与温度之间的关系。
Question:
1、在~过程中温度要求在10 μ V 40°C 范围内,是否足够好,在某一点上满足4uV/s 和温度? 或者它需要持续多长时间?
、电池电压在休眠过程中稳定在4uV/s 但温度不满足要求、是否会更新 Qmax?
3.如果电池电压在静止时稳定在4uV/s、但温度不满意:电池电压稳定了多长时间、最长时间后温度达到满意程度、Qmax 是否可以更新?
4、放松时间超过5小时、OCV 将被强制更新、然后如果此时温度不符合要求、是否会更新 Qmax?
5、放松超过7小时、如果满足4uV/s 和温度、是否会更新 Qmax?