This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:关于 Qmax 更新的温度规则的问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343930/bq27426-question-about-the-temperature-rule-for-qmax-updates

器件型号:BQ27426

您好,

QMax 更新规则。

1、电池温度在10 -40℃ 之间;

2、一次充放电超过 Qmax*37%;

3、蓄电池电压不在平坦区域。

在充电/放电期间是否也必须满足温度规则?  

对于以下情况(规则2和规则3已满足;规则1在充电期间不满足、而在休息期间满足)、Qmax 是否已更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     温度规则仅适用于 Relax。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题的背景

    ~方案很可能超出10 μ A 40°C 范围、因此我想知道静态完成与温度之间的关系。

    Question:
    1、在~过程中温度要求在10 μ V 40°C 范围内,是否足够好,在某一点上满足4uV/s 和温度? 或者它需要持续多长时间?
    、电池电压在休眠过程中稳定在4uV/s 但温度不满足要求、是否会更新 Qmax?

    3.如果电池电压在静止时稳定在4uV/s、但温度不满意:电池电压稳定了多长时间、最长时间后温度达到满意程度、Qmax 是否可以更新?

    4、放松时间超过5小时、OCV 将被强制更新、然后如果此时温度不符合要求、是否会更新 Qmax?
    5、放松超过7小时、如果满足4uV/s 和温度、是否会更新 Qmax?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:是的,温度要求只适用于休息。 电量监测计将在检测到稳定电压时检查电压和测量值。 没有温度要求持续的要求。 在对该点测量进行鉴定之前、电量监测计需要几秒的放松时间。

    第2章:不是

    #3:一旦温度下降到安全区,电压仍然稳定。

    第4章:不是 如果温度不符合要求、QMax 将不会更新。 5小时超时仅适用于 DOD0。

    #5:如果满足所有其他 Qmax 规则,是的。