This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PFC 交流/直流输入电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346719/ucc28070-pfc-ac-dc-input-voltage

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: REF5030

Ulrich

我们曾接触过一个具有交流和直流输入的 PFC 应用、其中的控制器是 UCC28070、它不是为直流输入而设计的。
我研究了一个我想提交给您评估的解决方案、在该解决方案中、当输入电压为直流而不是交流时会产生人工交流信号、您能给我一些看法吗? 您认为这可以成为解决方案吗?
注意:该电路还根据输入电压提供两级功率限制、但不涉及 UCC28070的 AC 引脚。
谢谢你的评分
罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、  

    我需要一些时间来分析您的电路并了解它应该如何工作。  原理图的分辨率低、难以理解。  
    您可以加载分辨率更高的副本、还是将其作为 PDF 文件附加?   

    我不知道您的电路在何处连接到 UCC28070、因此我不知道人工交流电路是否有效。  
    请阐明该电路是如何与 PFC 控制器进行交互的。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、感谢您的反馈。


    在附件中,我已经提高了人工 AC 线路电路的语义 PDF 文件。

    如果可以提供帮助、我还可以向您发送 LTSpice 仿真电路、如果我有电子邮件地址要发送、我可以吗?

    BR/Roberto

    e2e.ti.com/.../AC-LINE_5F00_TMP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、  

    感谢您提供 PDF 原理图。  它更容易阅读。  

    遗憾的是、我无法支持 LTSpice 仿真。   
    但我明天会复习一下原理图并发表意见进行回复。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、  

    我对您的电路中的某些内容不理解。   
    总的来说、我认为它似乎比必要的要复杂。  

    请看一年前我提出的人工过零电路草图。  
    e2e.ti.com/.../Artificial-Zero_2D00_Crossing-for-DC-Input-_2800_sketch_2900_.pdf
    我从未构建和测试过它、因此我不知道它是否有效。  

    请在方便时查看。  
    与 您的设计类似、您可以使用555的复位输入使脉冲保持关闭状态、直到检测到直流电。  

     可根据需要调整555计时和耦合值、以适应您的特定 PFC 设计。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    您是对的、我的电路似乎比必要时复杂得多、原因是我必须测量交流或直流输入以生成基准电压、从而选择随输入电压变化(我删除的电路部分)而降额的功率、 除波峰整流器外,还有一个低通滤波器,使 Vout 具有与交流或直流输入电压相同的波峰值。


    在附件中、我将再次向您发送图表、其中包含已识别的块。

    欢迎您发表评论

    Ciao

    罗伯托

    e2e.ti.com/.../AC-line-detect-_2D00_-block-diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    我无法对您的电路进行深入探讨、这超出了本论坛的讨论范围。  
    不过、我确实可以从更高层次观察到以下几点:  

    1、我觉得不需要"自举复位"电路。  加电时"交流脉冲"电路处于何种状态无关紧要。  
    当存在交流电时、"DC_MODE"信号将使其保持复位状态。  

    2. 我不认为3VREF 及更低版本需要高精度 REF5030基准。  这里没有阈值、  
       (但可能此处未显示的其他一些电路需要它。)

    3. 无论信号名称如何,"0.20VREF"的输出为0.4V。  我不确定您为什么要将555的 CV 阈值设置得这么低。  

    4. 我推荐我的555电路布置,并建议使"人为过零"的重复率慢于整流线。
       您的时序看起来比线条快得多。   

    此致、
    乌尔里希