主题中讨论的其他器件: REF5030
Ulrich
我们曾接触过一个具有交流和直流输入的 PFC 应用、其中的控制器是 UCC28070、它不是为直流输入而设计的。
我研究了一个我想提交给您评估的解决方案、在该解决方案中、当输入电压为直流而不是交流时会产生人工交流信号、您能给我一些看法吗? 您认为这可以成为解决方案吗?
注意:该电路还根据输入电压提供两级功率限制、但不涉及 UCC28070的 AC 引脚。
谢谢你的评分
罗伯托


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ulrich
我们曾接触过一个具有交流和直流输入的 PFC 应用、其中的控制器是 UCC28070、它不是为直流输入而设计的。
我研究了一个我想提交给您评估的解决方案、在该解决方案中、当输入电压为直流而不是交流时会产生人工交流信号、您能给我一些看法吗? 您认为这可以成为解决方案吗?
注意:该电路还根据输入电压提供两级功率限制、但不涉及 UCC28070的 AC 引脚。
谢谢你的评分
罗伯托


Ulrich、感谢您的反馈。
在附件中,我已经提高了人工 AC 线路电路的语义 PDF 文件。
如果可以提供帮助、我还可以向您发送 LTSpice 仿真电路、如果我有电子邮件地址要发送、我可以吗?
BR/Roberto
您好、Roberto、
我对您的电路中的某些内容不理解。
总的来说、我认为它似乎比必要的要复杂。
请看一年前我提出的人工过零电路草图。
e2e.ti.com/.../Artificial-Zero_2D00_Crossing-for-DC-Input-_2800_sketch_2900_.pdf
我从未构建和测试过它、因此我不知道它是否有效。
请在方便时查看。
与 您的设计类似、您可以使用555的复位输入使脉冲保持关闭状态、直到检测到直流电。
可根据需要调整555计时和耦合值、以适应您的特定 PFC 设计。
此致、
乌尔里希
Ulrich
您是对的、我的电路似乎比必要时复杂得多、原因是我必须测量交流或直流输入以生成基准电压、从而选择随输入电压变化(我删除的电路部分)而降额的功率、 除波峰整流器外,还有一个低通滤波器,使 Vout 具有与交流或直流输入电压相同的波峰值。
在附件中、我将再次向您发送图表、其中包含已识别的块。
欢迎您发表评论
Ciao
罗伯托
尊敬的 Roberto:
我无法对您的电路进行深入探讨、这超出了本论坛的讨论范围。
不过、我确实可以从更高层次观察到以下几点:
1、我觉得不需要"自举复位"电路。 加电时"交流脉冲"电路处于何种状态无关紧要。
当存在交流电时、"DC_MODE"信号将使其保持复位状态。
2. 我不认为3VREF 及更低版本需要高精度 REF5030基准。 这里没有阈值、
(但可能此处未显示的其他一些电路需要它。)
3. 无论信号名称如何,"0.20VREF"的输出为0.4V。 我不确定您为什么要将555的 CV 阈值设置得这么低。
4. 我推荐我的555电路布置,并建议使"人为过零"的重复率慢于整流线。
您的时序看起来比线条快得多。
此致、
乌尔里希