请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51430 我目前正在设计客户的电路。 如果 VIN 低于 FB 上设置的电压、是否可以认为 VOUT 将在 VIN x 0.95左右输出? 此外、如果我继续在这种情况下使用它、是否会出现任何问题? 请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我目前正在设计客户的电路。 如果 VIN 低于 FB 上设置的电压、是否可以认为 VOUT 将在 VIN x 0.95左右输出? 此外、如果我继续在这种情况下使用它、是否会出现任何问题? 请告诉我。