This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:VIN 低于 FB 上设置的电压

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347839/lmr51430-vin-is-lower-than-the-voltage-set-on-fb

器件型号:LMR51430

我目前正在设计客户的电路。 如果 VIN 低于 FB 上设置的电压、是否可以认为 VOUT 将在 VIN x 0.95左右输出? 此外、如果我继续在这种情况下使用它、是否会出现任何问题? 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、占空比最大为~95%。 因此、Vout 将为 Vin 的95%、减去功率 FET 和降压电感器上的附加压降(与输出电流相关)。

    以这种方式使用器件是可以接受的用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您提供的有用信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 很高兴为您提供帮助。