主题中讨论的其他器件:TPS63806
尊敬的所有人
我正在设计一个系统、以便为卫星调制解调器 Iridium 9603调制解调器供电。 该系统必须由两个并联电池组成的18650锂离子电池组或5V 电源(连接外部电源时)供电、因此可用的输入电压为3.6V、可产生5V 输出。 我需要630701才能将 VCC 电压从3.6V (平均值)升高到所需的5V。
9603 规格说明 (第20页)表明、对于5V Vcc 线路、1.5A 突发的8.5ms 最大允许电压骤降不应超过200mV。
当我查看630701数据表中的图形时、我不知道这些图形可以实现、至少对于图37中的电路来说是如此(但图形的输入电压和电流阶跃不同)。 将 FB 线直接接入调制解调器的电源引脚是否可以改善这种情况?
另一方面、应用的电源噪声要求似乎"就在那里"、是否可以通过在输出端使用串联 LC 滤波器来改善、尤其是针对5MHz 以上频带的噪声?
最后、我需要知道是否可以通过在使能引脚中引入时间常数来限制加电浪涌电流、因为我将使用630701使能引脚来打开/关闭 调制解调器、 调制解调器数据表指出、完全断电的调制解调器的加电浪涌电流必须小于4A。
9603上的上电引脚将绑定到 VCC 线路。
如果630701不适合用于此任务、您会建议我使用其它什么芯片?
此致