This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070瞬态上 Vout 压降

Guru**** 2513835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346172/tps63070-tps63070-vout-voltage-droop-on-transients

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件:TPS63806

尊敬的所有人

我正在设计一个系统、以便为卫星调制解调器 Iridium 9603调制解调器供电。 该系统必须由两个并联电池组成的18650锂离子电池组或5V 电源(连接外部电源时)供电、因此可用的输入电压为3.6V、可产生5V 输出。 我需要630701才能将 VCC 电压从3.6V (平均值)升高到所需的5V。

9603 规格说明 (第20页)表明、对于5V Vcc 线路、1.5A 突发的8.5ms 最大允许电压骤降不应超过200mV。

当我查看630701数据表中的图形时、我不知道这些图形可以实现、至少对于图37中的电路来说是如此(但图形的输入电压和电流阶跃不同)。 将 FB 线直接接入调制解调器的电源引脚是否可以改善这种情况?

另一方面、应用的电源噪声要求似乎"就在那里"、是否可以通过在输出端使用串联 LC 滤波器来改善、尤其是针对5MHz 以上频带的噪声?

最后、我需要知道是否可以通过在使能引脚中引入时间常数来限制加电浪涌电流、因为我将使用630701使能引脚来打开/关闭 调制解调器、 调制解调器数据表指出、完全断电的调制解调器的加电浪涌电流必须小于4A。

9603上的上电引脚将绑定到 VCC 线路。

如果630701不适合用于此任务、您会建议我使用其它什么芯片?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!

    因此、对于您的应用、最大输入和输出电压都是5V、对吧?

    关于电压骤降、您知道初始电流是多少、0A 吗? 此外、您是否知道此电流转换的斜坡速率是多少?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    是的、最大输入为5V、所有情况下的输出均为5V。

    在电流消耗方面、最大消耗是当模块传输数据时、这是8 ms 的突发脉冲。 峰值为1.5A、但平均大约为120 -150mA、因此1.5A 峰值短于8ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!

    我的意思是在负载从较低电平转换到1.5A 期间的上升斜率。  即 0.1A/us。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    数据表中未指定电流 SR、只有发射脉冲的持续时间

    加油打气

    伊格纳西奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!

    好的、我要推荐我们的 TPS63806。  

    对于 LC 滤波器、是的、您可以使用 LC 滤波器来处理5MHz 噪声、例如输出电容器后的1uH+1uF LC 滤波器。  使用 TPS63806时、浪涌电流应小于4A。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    这是一个很好的建议。 谢谢你。 现在告诉我、能否将 FB 引脚尽可能靠近调制解调器的连接器? 或者它必须连接到稳压器的输出滤波器。

    提前感谢

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!

    可以、但请确保从 Cout 到调制解调器的寄生电感器足够小。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好

    另一方面、我选择了不同于数据表的输出滤波电容器。 我已经使用了 Murata 的仿真工具(链接)并选择了 GRM21BR60J476ME11L、因为从可用器件中看、这是一个在5V 偏置电压下电容降额较小的器件。

    您对这一变化有何看法?

    加油打气

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    还不错  

    另一个问题是、调制解调器附近是否有额外的电容器?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,但我可以放置它。 您向我推荐哪些价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    LC 滤波器的电容不能安装在调制解调器附近? 我的问题是、如果没有任何电容器、调制解调器可能会出现高尖峰。

    尊重

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的想法、但在为 LC 滤波器中的电感器寻找器件时、我发现所有这些器件的直流电阻都过高。 您是否会为我推荐一个适用于电感滤波器的器件?

    加油打气

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DFE252012P-1R0M=P2怎么样?

    此致

    陶氏