请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61196 主题中讨论的其他器件:TPS92390、
您好!
我们有如下所示的 BL LED 驱动器要求、我们的系统电压为5V 或12V。
我们发现 TPS92390可以支持以下应用、但它需要 MCU 控制。
TPS61196可以独立使用硬件、但其升压架构似乎可以满足要求。
有没有更好的建议?

谢谢!
杰夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
我们设计了一个全新的器件 TPS92365x、它是一种具有高输出电流的单通道 LED 驱动器。 供您参考。
TPS92365x 具有电感快速调光功能的65V 2A/4A 升压/降压/升压 LED 驱动器数据表(修订版 A)
Br
帕特里克