This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:5V 输入电压或12V 输出电压10V

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347636/tps61196-vin-5-or-12v-vout-10v

器件型号:TPS61196
主题中讨论的其他器件:TPS92390

您好!

我们有如下所示的 BL LED 驱动器要求、我们的系统电压为5V 或12V。

我们发现 TPS92390可以支持以下应用、但它需要 MCU 控制。

TPS61196可以独立使用硬件、但其升压架构似乎可以满足要求。

有没有更好的建议?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TPS92390还支持非 MCU 应用、配置将由外部电阻器设置。

    BTW、我想知道您是否也接受了单通道 LED 驱动器? 我认为您选择 TPS92390是因为您要将4个通道绑定在一起以驱动单串 LED?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    明白了、似乎  TPS92390是该应用中的唯一选择。

    是的、因为我知道 LED 架构只有一个输入网络、所以我建议客户将4CH 连接到 单串 LED。

    有什么需要注意的地方?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们设计了一个全新的器件 TPS92365x、它是一种具有高输出电流的单通道 LED 驱动器。 供您参考。

    TPS92365x 具有电感快速调光功能的65V 2A/4A 升压/降压/升压 LED 驱动器数据表(修订版 A)

    Br

    帕特里克