This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:浪涌限制与放大器;布局指南

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346146/tps63070-inrush-limit-layout-guideline

器件型号:TPS63070
  1. 输入为3V-7V、输出为5.8V。 为了降低输入电源上的浪涌电流、我们计划根据 SLVA553 图5中的建议在反馈引脚上添加外部软启动电路(二极管、10nF 和1MEG)。 您觉得 TPS63070的实施存在任何问题吗?
  2. 数据表和评估板中的布局示例建议使用焊盘中的过孔。 我们无法为此设计提供焊盘中的过孔。 考虑到良好的 EMC 性能,是否有任何其他建议的布局示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Q1、应小心地处理从 FB 到 GND 的寄生电容器、使其在布局中尽可能小。

    对于 Q2、您希望在焊盘和电感器之间建立直接连接、对吗?  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q1、ok 会将 FB 和 GND 之间的寄生电容保持为低电平。 如果使用1uF 外部软启动电容将启动时间减慢至10ms、那么 TPS63070是否存在一些稳定性问题、请进行说明。

    对于 Q2、是的、我想直接 连接焊盘和您的电感器。 您能评论一下它的 EMC 性能吗? 您是否具有适用于此类情况的参考布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     可以使用1uF Css、无需担心环路稳定性、因为该电容对环路稳定性没有影响。

    我不确定直接连接是否会实现更好的 EMC、因此我们没有相关的参考布局。  

    如果它们直接连接、这意味着电容器的 GND 必须通过过孔连接到器件、这将增加尖峰并使 EMC 变得更糟。

    此致

    陶氏