请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 - 输入为3V-7V、输出为5.8V。 为了降低输入电源上的浪涌电流、我们计划根据 SLVA553 图5中的建议在反馈引脚上添加外部软启动电路(二极管、10nF 和1MEG)。 您觉得 TPS63070的实施存在任何问题吗?
- 数据表和评估板中的布局示例建议使用焊盘中的过孔。 我们无法为此设计提供焊盘中的过孔。 考虑到良好的 EMC 性能,是否有任何其他建议的布局示例?