This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:LM5067可用于侧开关驱动器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346515/lm5067-lm5067-can-be-used-for-side-switch-driver

器件型号:LM5067

您好、TI 团队、

我能否在工作电压为驱动器提供48V 正电源的低侧开关应用中使用 LM5067、如下图所示:

因为在 LM5067数据表中它被称为 -9至-80V 负电压电源。 因此 LM5067仅适用于负电源电压、我是否也可以将其用于正电源电压????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    是的、它可用作48V 的低侧开关、如下所示

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rakesh 的快速回复!!!

    此外,还请查看 TPS4811查询 ,也在该线程 Rakesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    还有一个问题与  LM5067无关、但我不想为其创建新的线程、因此只在该线程中提出问题。

    我有一个需要电流检测和过流保护的应用。 因此、我需要一个集成电路(IC)、该电路将一个放大器用于电流检测、一个比较器用于过流保护。

    由于空间限制、我无法为这些功能使用单独的 IC。 TI 是否有 将放大器和比较器组合在一个封装中的 IC?

    IC 应在3.3V 输入和输出轨到轨范围内运行。  此外、它必须符合汽车标准才能满足应用要求。

    否则、请建议一个适用于该应用的双通道运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    请以 其他产品线支持的单独螺纹布置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    好的,好的,会这样做的 谢谢!