请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5067 您好、TI 团队、
我能否在工作电压为驱动器提供48V 正电源的低侧开关应用中使用 LM5067、如下图所示:

因为在 LM5067数据表中它被称为 -9至-80V 负电压电源。 因此 LM5067仅适用于负电源电压、我是否也可以将其用于正电源电压????
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
还有一个问题与 LM5067无关、但我不想为其创建新的线程、因此只在该线程中提出问题。
我有一个需要电流检测和过流保护的应用。 因此、我需要一个集成电路(IC)、该电路将一个放大器用于电流检测、一个比较器用于过流保护。
由于空间限制、我无法为这些功能使用单独的 IC。 TI 是否有 将放大器和比较器组合在一个封装中的 IC?
IC 应在3.3V 输入和输出轨到轨范围内运行。 此外、它必须符合汽车标准才能满足应用要求。
否则、请建议一个适用于该应用的双通道运算放大器。