This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:DSG/CSG 下降

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342883/bq4050-dsg-csg-drop

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

海量专家

将 BQ4050与2节串联的18650电池一起使用时、发现运行一段时间(1小时至6小时)后、DSG 和 CSG 将下降、导致系统重新启动。

是否有任何可能的原因导致 DSG.CSG 的下降? 虽然选中 Lifetimes 和 Black Box、但没有任何事件发生的日志。  

DSGCSG

另一个问题是:电池一旦经历了几次放电循环就无法充电。 BQ4050中未使用 CEDV 功能。

谢谢

此致

-洛奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    是否可以接收此事件的日志文件以及电量监测计设置的 gg 文件? 这将使我们能够更深入地研究这一问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../240329bq4050_5F00_1.gg.csve2e.ti.com/.../240329bq4050_5F00_2.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、天浩、

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们下周同一时间再见。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    感谢您发送.gg 文件、但似乎没有触发保护、可导致此问题。 如果可能、我们是否能够接收此事件的 bqStudio 日志文件、以便我们更深入地了解监测计中发生的情况?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我们需要时间来重现这一现象。

    您可以帮助我检查原理图?

    此外、当我测量 Q5引脚1上的电压时、此板能够再次为电池充电。 这让我很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 FET 设置方面、您的原理图与 bq4050EVM 原理图很匹配、因此我不认为这是由硬件引起的。 通过日志文件、我们可以更深入地查看电量监测计固件中发生的情况、并找到导致这种情况的根本原因。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否不建议通过 MCU 频繁查询 BQ4050?
    当我断开 MCU 和 BQ4050之间的 SMBus 通信后、不再出现这种现象。 我会再进行几次测试来验证这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否使用定制 MCU 或 EV2400与监测计通信?

    如果使用定制 MCU、请确保满足以下时序要求:

    请告诉我完成传导测试后的结果是什么。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通过测试多个样本、我可以确认在关闭 MCU 的 SMBus 后没有问题。 当我恢复 SMBus 函数并将查询频率从50秒调整为10秒时、这个问题发生的时间就比较短。
    还有一个问题、我不知道这是否正常。 我通过 MCU 接收到的信息始终显示错误、概率约为1/3。 通过 IO 端口仿真的时钟频率大约为40KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有可能增加被模拟的时钟频率? SMBus 通信结构可能出现错误。 增加时钟频率也可能对查询问题有所帮助。

    请确保当前的 SMBus 结构满足 MCU 的以下要求:

    更多有关 SMBus 结构的信息、请参阅以下文档:

    http://smbus.org/specs/SMBus_3_2_20220112.pdf 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺