主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
海量专家
将 BQ4050与2节串联的18650电池一起使用时、发现运行一段时间(1小时至6小时)后、DSG 和 CSG 将下降、导致系统重新启动。
是否有任何可能的原因导致 DSG.CSG 的下降? 虽然选中 Lifetimes 和 Black Box、但没有任何事件发生的日志。


另一个问题是:电池一旦经历了几次放电循环就无法充电。 BQ4050中未使用 CEDV 功能。
谢谢
此致
-洛奇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
海量专家
将 BQ4050与2节串联的18650电池一起使用时、发现运行一段时间(1小时至6小时)后、DSG 和 CSG 将下降、导致系统重新启动。
是否有任何可能的原因导致 DSG.CSG 的下降? 虽然选中 Lifetimes 和 Black Box、但没有任何事件发生的日志。


另一个问题是:电池一旦经历了几次放电循环就无法充电。 BQ4050中未使用 CEDV 功能。
谢谢
此致
-洛奇
e2e.ti.com/.../240329bq4050_5F00_1.gg.csve2e.ti.com/.../240329bq4050_5F00_2.gg.csv
您好!
是否有可能增加被模拟的时钟频率? SMBus 通信结构可能出现错误。 增加时钟频率也可能对查询问题有所帮助。
请确保当前的 SMBus 结构满足 MCU 的以下要求:

更多有关 SMBus 结构的信息、请参阅以下文档:
http://smbus.org/specs/SMBus_3_2_20220112.pdf
此致、
安东尼·巴尔迪诺