主题中讨论的其他器件: LM61480
参考:
当前 PCB 使用 TPS54561 提供+5V 和-5V 电源。 负载为 LED 、其中阳极=+5V、阴极=-5V。 每个电源的 Iout = 2.8A
在此配置中、使用外部二极管绕过 TPS54561 N-FET (异步 DCDC 模式?) 如果没有该二极管、电源将不会启动。
这是由于 TPS54561上的过流限制还是其他特性导致的? 我注意到 LM61480专门提到了反向电流限制、而 TPS54561数据表似乎没有提到。
此致、
罗伊