This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:TPS54561、具有-5V 反相输出

Guru**** 2526180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228383/tps54561-tps54561-with--5v-inverted-output

器件型号:TPS54561
主题中讨论的其他器件: LM61480

参考:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226147/lm61480-q1--5v-inverting-output-possible

当前 PCB 使用 TPS54561 提供+5V 和-5V 电源。   负载为 LED 、其中阳极=+5V、阴极=-5V。   每个电源的 Iout = 2.8A

在此配置中、使用外部二极管绕过 TPS54561 N-FET (异步 DCDC 模式?)  如果没有该二极管、电源将不会启动。

这是由于 TPS54561上的过流限制还是其他特性导致的?   我注意到 LM61480专门提到了反向电流限制、而 TPS54561数据表似乎没有提到。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我需要有关原理图的更多信息。 您是否也可以发送此邮件?

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     电源设计原理图中所示。  标准接线、添加 D1和 D2除外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我会看一下,并更新我的发现。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    看了原理图后、我看不到下面图表中的连接有任何特别错误。 如果您想了解二极管、那么转换器需要一个外部环流二极管、因为如前所述、转换器只有一个集成式 HS FET。 因此、为了正确生成 SW 波形、需要一个 LS 外部二极管来生成电压输出。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    谢谢你。 我漏掉了这不是同步直流-直流。   在 SW 引脚输出端的 TPS54561上、有一个内部二极管和一个接地 MOSFET。   您能帮助我了解一下现在的情况吗?   我想(显然是错误的) 这是电流路径的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    谢谢你。 我漏掉了这不是同步直流-直流。   在 SW 引脚输出端的 TPS54561上、有一个内部二极管和一个接地 MOSFET。   您能帮助我了解一下现在的情况吗?   我想(显然是错误的) 这是电流路径的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    该电路是器件使器件能够在高占空比下运行、称为"功能异常 FET "。

    此致、

    亨利