This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:如果是 RSEL 超出建议范围

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227131/tps65218d0-in-the-case-of-rsel-out-of-recommend-range

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65218

您能告诉我 RSEL 超出建议范围时 DCDC3和 DCDC4的行为吗?

发生了什么问题?

(例如、RSEL:12.5kΩ~19.4kΩ)

【背景】
RSEL 电阻器精度:假设为5%。

TPS65218B1在建议的范围内、精度为5%。

对于 TPS65218D0、RSEL:5%的精度超出了建议范围。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 RSEL 超出建议范围、这可能会导致  DCDC3或 DCDC4上设置错误的输出电压。  您是否在设计中遇到了输出电压问题?

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布伦达

    感谢您的回复。

    我还没有测试 Vout 的操作。

    客户想要从 TPS65218B1更换为 TPS65218D0、而不需要尽可能更换电路、并且 RSEL 在这些器件中的精度为5%。

    他们担心、如果将 IC 替换为 RSEL、Vout 将不正确:精度为5%。

    或者是否有任何说明文档使用 RSEL:精度为2%?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果所选的外部元件不在规格范围内、我们无法保证输出电压精度。 我们 建议 在原型板上的预期温度范围内使用 TPS65218D0 PMIC 评估 RSEL 电阻器。 如果应用中的最坏情况导致电阻变化超过规格限值、则 必须选择新的电阻器(理想情况下具有相同的封装尺寸)。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布伦达

    我明白电阻器需要改变小变化。

    您能告诉我以下两点有关 RSEL 范围更改背景的信息吗?

    ①What Ω 是更改 RSEL 范围的原因吗?

    TPS65218在整个 RSEL 范围内是否有任何问题?

    TPS65218和 TPS65218D0是否与 DCDC34_SEL 上的内部电路不同?

    ②Why 下面的文档中没有介绍"更改 RSEL 范围"?

    (__LW_AT__我们收到一位客户的投诉。)

    e2e.ti.com/.../7128.TPS65218xx_5F00_Rev_5F00_history.pdf

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在内部向团队核实了这一点、不幸的是、之前的器件版本 TPS65218B1是一款信息有限的过时器件。

    TPS65218D0是采用新器件版本的器件。 RSEL 规范值是基于模拟、验证和测试结果 的、这些结果基于 符合数据表中规定的性能的新芯片修订版本。   

    谢谢。

    布伦达