This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:我们可以将 LM3489 + TPS25750用于仅源设备应用吗?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229171/tps25750-can-we-use-lm3489-tps25750-for-source-only-application

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS65987LM3489

您好、先生/女士:

我们使用 TPS65987/8 EVM 来设计我们的纯拉电流应用。

我们已看到 LM3489可用于可变直流/直流电源。

您能告诉我们如何使用 TPS25750 来控制 LM3489吗?

您是否有它的指南?  

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    我们使用 TPS25750上的 GPIO 来控制直流/直流转换器的反馈。 这是通过将事件映射到控制 GPIO 输出的 GPIO 来实现的。 一旦发生特定事件、输出将为高电平有效。 这些可以使用 GUI 进行配置、并且在器件加载此映像后、即在器件的配置中。

    为了映射 GPIO、您将导航到 GUI 并选择"Advanced Configuration"。 进入高级配置后、您将导航到顶部的配置选项卡、该选项卡将打开配置寄存器。 在这些寄存器中、您将使用寄存器0x5C 来配置 GPIO 并映射到事件。 为了控制反馈、您应该使用 sourcePDO。

    在您连接的图像中可以看到、我们有3个 FET 用于控制 FB 到转换器。 发生这些事件后、转换器的 FB 会发生变化、以便输出与 PDO 相关的正确电压。

    此致、

    布兰登