This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:用于 AM64xx

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS65220, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228602/tps65219-use-for-am64xx

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: TPS65220AM623

您好!
建议将 TPS65219用于 AM62xx。 它是否也可用于 AM64xx? 引脚是否相同?
我知道建议将 TPS65220用于 AM64xx。 为什么 AM62xx 为219、AM64xx 为220?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上发布此问题。

    TPS65219和 TPS65220以及功能等效和引脚对引脚兼容。 TPS65220是 TPS65219 PMIC 的温度扩展版本。  下面是应用手册的链接、其中显示了为 AM64处理器供电的 TPS65220或 TPS65219 PMIC。 如果您有任何问题、请随时查看、并告诉我们。  

    使用 TPS65220或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:
    感谢您的快速回答。 我了解到 AM64xx 仅符合105°C 标准、AM623最高只符合125°C 标准。 那么 AM64xx 应使用 TPS65219、AM62xx 应使用 TPS65220。 但这个建议是颠倒的。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个 PMIC (TPS65219和 TPS65220)均可用于为处理器、AM62或 AM64供电。 客户必须根据自己的应用温度额定要求选择 PMIC。 下表显示了 TPS65219与 TPS65220 PMIC 之间的差异。

    paul wang2 说:
    AM64xx 仅适用于105°C 和最高可达125°C 的 AM64xx。 [/报价]

    请注意、只有汽车版本的 AM62支持高达125C 的温度。 在本例中、我们有 TPS65219 Q1 ,它是 TPS65219 PMIC 的汽车版本,采用5x5 mm 可湿性侧面封装。  

    谢谢。

    布伦达