您好- PG 输出有一个奇怪的问题。
首先、数据表对 PG 的定义如下:开漏低电平有效适配器状态输出。 通过 LED 和10-kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。 LED 在检测到有效时亮起、并在睡眠模式下熄灭。
这是一个错误-有效的 什么 ? 我假设您是指"有效输入功率"、不是?
我的电路板有一个小型直通式 UPS。 电路板上电并进行一些自检后、可启用 BQ24640、超级电容电压会按预期斜升至所需的10.8V 值。
如果我断开输入电源、UPS 会根据需要让评估板运行20秒。 到目前为止、一切都很好。 但是...
我使用100k 上拉电阻在 uC 上读取 PG 信号。 当我第一次给电路板加电时、一切都按预期运行。 ! PG 保持低电平、直到我断开电源。
但是、如果我在调试过程中将电路板复位(超级电容器已充电)、PG 信号不稳定、有时读数为1、并在1和0之间变化。
输入源(从工作台电源到输入滤波器和二极管)为11.6伏、并使用10V 至10.8V 的超级电容器电压来实现这种情况。
有什么想法吗???
谢谢!
此致、Dave