This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:PG 问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224708/bq24640-pg-problem

器件型号:bq24640

您好- PG 输出有一个奇怪的问题。

首先、数据表对 PG 的定义如下:开漏低电平有效适配器状态输出。 通过 LED 和10-kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。 LED 在检测到有效时亮起、并在睡眠模式下熄灭。
这是一个错误-有效的 什么 ? 我假设您是指"有效输入功率"、不是?

我的电路板有一个小型直通式 UPS。 电路板上电并进行一些自检后、可启用 BQ24640、超级电容电压会按预期斜升至所需的10.8V 值。
如果我断开输入电源、UPS 会根据需要让评估板运行20秒。 到目前为止、一切都很好。 但是...

我使用100k 上拉电阻在 uC 上读取 PG 信号。 当我第一次给电路板加电时、一切都按预期运行。 ! PG 保持低电平、直到我断开电源。
但是、如果我在调试过程中将电路板复位(超级电容器已充电)、PG 信号不稳定、有时读数为1、并在1和0之间变化。
输入源(从工作台电源到输入滤波器和二极管)为11.6伏、并使用10V 至10.8V 的超级电容器电压来实现这种情况。

有什么想法吗???

UPS_原理图。 PNG

谢谢!
此致、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    有关 PG 的更多说明、请参阅第7.3.14节。 是的、它表示"当检测到有效输入时"。

    当您尝试更高的输入电压、例如13V 时、会发生什么情况?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我无法轻松测试更高的输入电压、
    当然我读了第7.3.14节、认为该节似乎丢失了
    100mV 的所需差异(Vcc > VSRN+100mV)-与电气规格、否?
    无论如何、Vcc (11.6)> VSRN (10.8)。
    有没有想到为什么会发生这种情况?
    复位后、PG 不稳定似乎持续了几秒钟。
    谢谢!
    此致、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我的原理图看起来是否正常?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我的原理图审阅如下:

    1.不确定输出侧内嵌的绿色箭头是什么? 我假设它们只是当前的指示器、而不是组件?

    2.请确保 REGN 节点上最靠近引脚的地方是它的去耦电容。 在布局中、例如、不要将 C56置于超远的位置、不要使 BTST 电路靠近。

    3.确认充电调节电压为10.79V。

    4.确认100 mA 的充电电流。 请注意、使用100 mA 和25m Ω 时、由于感应电压为2.5mV、充电电流调节精度将介于+/-25%和+/-50%之间。

    5.我们通常不会使用如此高的电感和感应电阻器,根据您的应用进行测试。

    第9节电源建议如下:"为了使 bq24640能够正常运行、VCC 必须为5V 至28V。要开始充电、VCC 必须比 SRN 高至少500mV (否则、器件将处于睡眠模式)。 考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)、输入二极管压降和电流检测电阻(SRP 和 SRN 之间)中的直流损耗、TI 建议输入电压至少比超级电容器电压高1.5V 至2V。 输入电源的功率限制必须大于超级电容器充电所需的最大功率。

    我们建议最高电压为1.5V 至2V。  

    如果无法测试更高的电压、请调整 VFB 分压器、使余量为2V、然后查看问题是否仍然存在。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。。。
    1.绿色大箭头仅为电流注释;无组件。
    2.布局应该可以。
    3.是的,目标为10.8V。
    4.是的100mA 充电,感谢您指出范围/容差,应该是适合我们的应用.
    5.嗯。 为此、我使用了 TI 计算电子表格、见附件。 6.8uH/20uF 可能是更好的选择。

    我需要更改工作台电源设置、以便在更高的电压下进行测试。
    在现场、此电路板通常可由较高的电压供电...

    仍然不确定为何上述任何一种都可能导致 PG 不稳定。

    再次感谢、
    此致、Dave

    e2e.ti.com/.../1805.bqstroller-calculation-tools_5F00_V1.5.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    您能否提供/VREF 开启和关闭时 VCC、SRN、PG 和 PG 的示波器屏幕截图?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff 道歉,这将至少几天,直到我可以得到板到技术,然后得到这些图片...