This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:COMP 引脚电流源检查。

Guru**** 2527270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349060/ucc28c44-comp-pin-current-source-checking

器件型号:UCC28C44

大家好、  

 当 FB 欠采样反馈时、次级光耦合器直接连接到芯片28C44的 COMP 引脚。 COMP 引脚电压是由 Vref 引脚提供还是由芯片的内部电流源提供?

光耦合器基于初级侧、仅控制光耦合器次级侧的阻抗变化、但电压源为 Vref = 5V。 Vref 提供的电流会在光耦合器的次级侧晶体管上产生压降。 该压降由 COMP 引脚进行采样。

误差放大器的输出端应该有一个 mA 级电流源、在软启动开始时对 COMP 引脚电容器充电需要依赖该电流。 然而、尚不清楚在采样和调整过程中从 COMP 引脚汲取的电流源是否依赖于该电流源。

但数据表方框图没有此类电流源。

下图来自3842:

我个人认为、在3842和28C44等电源解决方案中、光耦合器次级侧(次级侧)的电流应由此内部电流源提供。 然而、一些芯片直接使用 Vref 引脚将限流电阻器和次级光耦合器串联接地、然后在限流电阻器和次级光耦合器之间连接 COMP 引脚以进行采样。 电流由 Vref 提供。

所以、您是否需要帮助检查 UCC28C44的电流源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    你是对的。 UCC28C44误差放大器可用作 COM 引脚的电流源、将电流消耗到光耦合器晶体管的集电极。 它还可用于电压模式、将光耦合器晶体管的发射极直接连接到 FB 引脚或通过电阻器(请参阅数据表中的以下原理图)。

    请参阅下面 UCC28C44的电流源特性(来自数据表)。

    谢谢!

    电流源模式下的 E/A:

    电压模式下的 E/A: