大家好、
当 FB 欠采样反馈时、次级光耦合器直接连接到芯片28C44的 COMP 引脚。 COMP 引脚电压是由 Vref 引脚提供还是由芯片的内部电流源提供?

光耦合器基于初级侧、仅控制光耦合器次级侧的阻抗变化、但电压源为 Vref = 5V。 Vref 提供的电流会在光耦合器的次级侧晶体管上产生压降。 该压降由 COMP 引脚进行采样。
误差放大器的输出端应该有一个 mA 级电流源、在软启动开始时对 COMP 引脚电容器充电需要依赖该电流。 然而、尚不清楚在采样和调整过程中从 COMP 引脚汲取的电流源是否依赖于该电流源。
但数据表方框图没有此类电流源。

下图来自3842:


我个人认为、在3842和28C44等电源解决方案中、光耦合器次级侧(次级侧)的电流应由此内部电流源提供。 然而、一些芯片直接使用 Vref 引脚将限流电阻器和次级光耦合器串联接地、然后在限流电阻器和次级光耦合器之间连接 COMP 引脚以进行采样。 电流由 Vref 提供。
所以、您是否需要帮助检查 UCC28C44的电流源?