Other Parts Discussed in Thread: BQ25616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24253 主题中讨论的其他器件:BQ25616
您好!
我的客户正在寻找独立型充电器 IC 来代替 LowPowerSemi LP4032。
在 TI 充电器 IC 中、请推荐一款支持以下功能的低成本产品、该产品可替代 LP4032。
- ISET/VSET 引脚设置功能
-通过 ISET 上的高或低控制停止充电
-器件使能引脚
- 1CELL/充电电流1.5A 或更高
谢谢你。
JH