This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:独立式充电器 IC 建议

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348921/bq24253-standalone-type-charger-ic-recommendation

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件:BQ25616

您好!

我的客户正在寻找独立型充电器 IC 来代替 LowPowerSemi LP4032。

在 TI 充电器 IC 中、请推荐一款支持以下功能的低成本产品、该产品可替代 LP4032。

 - ISET/VSET 引脚设置功能

 -通过 ISET 上的高或低控制停止充电

 -器件使能引脚

 - 1CELL/充电电流1.5A 或更高

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:  

    我推荐使用 BQ25616或 BQ25616J 器件。 这两者之间的区别在于 TS 引脚电池温度是否遵循 JEITA 指南。  

    此致、

    加勒特