This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:启用/禁用

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347646/lmr14050-q1-enable-disable

器件型号:LMR14050-Q1

您好、我可以使用此电路通过其使能引脚启用/禁用 LMR14050-Q1吗? 基本上、当 RESET_SIG 为低电平时、Q3关闭。 我是否必须在使能引脚和 GND 之间放置一个下拉电阻器(此处为 R6)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 如果您的电路处于工作状态并且具有高互阻抗、那么 IC 的内部上拉电阻、使器件保持工作状态、使 EN 处于高电平。 如果您让该引脚保持悬空、引脚应被拉高、因此您可能需要下拉来取消激活。

    您是否将其用于反向输出应用? 我们在下面的应用手册链接中提供了一个简单的电平转换器电路。

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa63/snvaa63.pdf?ts = 1712758520621&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPSM365R6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我只需将 EN 引脚拉至 GND 即可禁用它。 下面是 有关如何生成 RESET_SIG 的示例电路。 将 RESET_SIG 连接到 EN 引脚以禁用降压转换器是否会更好?  

    也许我应该在 VIN 和 EN 引脚之间添加一个10k 电阻器、以确保连接到 EN 引脚的 RESET_SIG 是两种状态之一、即+24V 或 GND。 你说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 我还没有通过按钮执行植入。

    您需要确保将 EN 拉至高于或低于其阈值、以 激活或禁用器件。 这是我的建议。

    我将阈值置于 EC 表中的以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样可行吗? 基本上之前的电路已连接至 LMR14050-Q1。 我从图片中裁剪了其他组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、看来您走对了。 我建议在 EVM 或仿真器工具中进行验证、以确保在最终确定设计之前它能够正常工作。