您好、我可以使用此电路通过其使能引脚启用/禁用 LMR14050-Q1吗? 基本上、当 RESET_SIG 为低电平时、Q3关闭。 我是否必须在使能引脚和 GND 之间放置一个下拉电阻器(此处为 R6)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我可以使用此电路通过其使能引脚启用/禁用 LMR14050-Q1吗? 基本上、当 RESET_SIG 为低电平时、Q3关闭。 我是否必须在使能引脚和 GND 之间放置一个下拉电阻器(此处为 R6)?
大家好、 如果您的电路处于工作状态并且具有高互阻抗、那么 IC 的内部上拉电阻、使器件保持工作状态、使 EN 处于高电平。 如果您让该引脚保持悬空、引脚应被拉高、因此您可能需要下拉来取消激活。
您是否将其用于反向输出应用? 我们在下面的应用手册链接中提供了一个简单的电平转换器电路。