迪亚尔斯、
我向0.6V/32A 应用的主要光学模块客户推荐 TPS6287B25、并且他们正在使用 TPS62876EVM-199 进行堆栈应用测试、 他们还有下面几个问题、您能否帮助分享您的评论?
1.在使用 GUI 测试 TPS62876EVM-199时 、SYNC_OUT 寄存器的相移 显示为灰色、无法读取或写入(0x2.位4)
2. TPS6287B25如何在两相应用中实现电流共享和电压调节?
3.在2相应用中, 上部 TPS6287B25的 VIN 和 SW 引脚之间的直流和交流应力容量是多少?
4.两相应用中 COMP 引脚的建议外部电阻和电容补偿范围?
5.推荐的模拟接地和参考接地布局和布线方法?
6.芯片是工业级吗? 40至125度的工作温度范围能否满足十年使用寿命的要求?
谢谢!