This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B25:堆栈应用中的2* TPS6287B25问题

Guru**** 2503515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348254/tps6287b25-questions-for-2-tps6287b25-in-stack-application

器件型号:TPS6287B25

迪亚尔斯、

我向0.6V/32A 应用的主要光学模块客户推荐 TPS6287B25、并且他们正在使用 TPS62876EVM-199 进行堆栈应用测试、 他们还有下面几个问题、您能否帮助分享您的评论?

1.在使用 GUI 测试 TPS62876EVM-199时 、SYNC_OUT 寄存器的相移 显示为灰色、无法读取或写入(0x2.位4)  

2. TPS6287B25如何在两相应用中实现电流共享和电压调节?

3.在2相应用中,  上部 TPS6287B25的 VIN 和 SW 引脚之间的直流和交流应力容量是多少?

4.两相应用中 COMP 引脚的建议外部电阻和电容补偿范围?

5.推荐的模拟接地和参考接地布局和布线方法?

6.芯片是工业级吗? 40至125度的工作温度范围能否满足十年使用寿命的要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    Excel 在此处提供了更新的 GUI: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346550/tps62876evm-199-configure-to-180-degree-shift/5131709#5131709 是否适合您?

    2.堆叠应用在 D/S 第8.3.17节中进行了说明,在本应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slyt846/slyt846.pdf 中 ,器件通过共享 COMP 引脚信号来调节电压和电流。

    3、我不明白这个问题。  您可以重新表述一下吗?

    4. D/S 中给出了任意相位数的补偿计算公式。  关键点是要知道并包含输出端的总输出电容、包括负载处的电容。

    5.按照图9-40.  将 AGND 直接连接到每个 IC 的散热焊盘、并通过散热 GND 焊盘、Cin 和 Cout 上的过孔将 GND 连接在一起。

    6.是的、从表6-3中可以看出、该器件可在-40至125°C 的 Tj 下运行 。它符合 TI 的100k 通电小时标准质量指标。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    "在两相应用中、  上部 TPS6287B25的 VIN 和 SW 引脚之间的直流和交流应力容量是多少?"、据我了解、应该指集成高侧 MOS 的最大稳定和脉冲电压。

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    在两相应用中、施加的应力或允许的应力没有差异。  最大绝对值表中显示了允许的电压范围。  它们具有很大的裕度、输入为3.3V。

    谢谢。

    克里斯