This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:输出电压低于设计输出

Guru**** 2384260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346921/tps54531-the-output-voltage-is-lower-than-the-design-output

器件型号:TPS54531

尊敬的 TI 团队:

我们在新项目中使用 TPS54531时发现输出电压低于设计电压的问题。 输入电压为4.3V、设计输出为3.8V、 最大负载为2A。  EN 引脚的设计电压 为2.8V、但 实际测量的输出电压仅为1.4V。

原理图如下所示:

您能帮助分析问题的原因吗?

此外、我们还注意到数据表中关于可调输入欠压锁定的说明(第7.3.4节)、但 对于计算 Ren1和 Ren2的公式存在疑问。 Vstart 是否意味着设计输入电压、Vstop 是否意味着设计输出电压?  对它们的解释不清楚。

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    请让我尽快返回给您。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我只是想更好地理解您的问题。 对于1.4V、您是意味着 EN 引脚是使用1.4V 测量的、还是降压转换器的输出电压是在1.4V 而不是3.8V 下测量的?

    对于 Vstart 和 Vstop、它指的是输入电压。  当 Vin 增加到高于 Vstart 时、器件 被启用;当 Vin 降低到低于 Vstop 时、器件被禁用。 我还进行了理论上的 EN 引脚电压计算、当降压转换器在稳态下工作时、其值应为~2.915V。 您能否在上电期间测量 VIN 和 EN 波形?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我只是想更好地理解你的问题。 对于1.4V、您是意味着 EN 引脚是使用1.4V 测量的、还是降压转换器的输出电压是使用1.4V 而不是3.8V 测量的?[/报价]

    TPS54531的输出电压为1.4V、低于设计电压3.8V。

    我 稍后将在上电期间测量 VIN 和 EN 波形。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    如果是、还请添加 SW 波形。 Vout 是否会随负载电流而变化? 如果负载断开、输出电压是多少?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚,

    我们 在负载断开的情况下测量的电压、由于输出异常、 我们没有在负载下测试输出电压。 负载与 Vin、EN、SW 断开连接时的波形如下所示:

    VIN 波形:

    EN 波形:

    SW (PH 引脚)波形:

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    请参阅以下显示了与您的相似内容的链接、并遵循其建议。 谢谢!

    (+) TPS54331:器件无法在5V 输入电压下启动-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    BRS

    卢西亚