Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA189
主题中讨论的其他器件: OPA189、 OPA192
您好!
我正在尝试对电压基准 REF5050的输出进行电平转换。 我从 Precision Hub 帖子中获得此想法" 了解电压基准:精密电压基准的电平转换- Marek Lis "。
在 POST 中、使用 REF5050和 OPA192的+1V 和-4V 基准电压生成。 在我的设计中、我需要分别获得12.5V 和7.5V 电压、如随附的图像所示。 我先模拟电路、电路运行正常、但是当我使用 REF5050和 OPA189实施电路时、我没有得到仿真值、而是分别在 VF1和 VF2处得到了4.35V 和0.57V。 有人能解释一下 问题是什么吗?
谢谢!
此致
阿德拉