This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:电平转换精密电压基准

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345805/ref5050-level-shifting-precision-voltage-reference

器件型号:REF5050
主题中讨论的其他器件: OPA189OPA192

您好!

我正在尝试对电压基准 REF5050的输出进行电平转换。 我从 Precision Hub 帖子中获得此想法" 了解电压基准:精密电压基准的电平转换- Marek Lis "。  

https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/understanding-voltage-references-level-shift-of-precision-voltage-references

在 POST 中、使用 REF5050和 OPA192的+1V 和-4V 基准电压生成。 在我的设计中、我需要分别获得12.5V 和7.5V 电压、如随附的图像所示。 我先模拟电路、电路运行正常、但是当我使用 REF5050和 OPA189实施电路时、我没有得到仿真值、而是分别在 VF1和 VF2处得到了4.35V 和0.57V。 有人能解释一下 问题是什么吗?

谢谢!

此致

阿德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adla:

    我将 在我的工作台上对此进行探讨、然后回复给您。 您能否确认您的实现与您共享的仿真相同、唯一的变化是将 OPA192切换到 OPA189?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    是的、实现与 仿真相同、只是使用 OPA189而不是 OPA192。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adla:

    在我的工作台上、这个电路设置是有效的。 我还有几个问题、因此我可以帮助您对电路进行调试:

    1.您能否提供所看到的输出电压的示波器捕获?

    2.如果您采用 VEE 0V 而不是3V,您会看到输出电压有差异吗?

    3.您能否确认 REF5050上的输出电容器在1µF 到50µF 的范围内? REF50xx 数据表中的第9.4.1节概述了该电容器是否具有低 ESR?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    1.在 REF5050的输出电压处的示波器捕获

    VEE 为0V。 VS3是我应该重命名它的源名称、很抱歉混淆了。

    3.我使用的是 CGA3E3X5R1H105K080AB 1µF 电容器 ESR 为2 Ω@1k。  

    感谢您的支持!

    此致  

    阿德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adla:

    REF5050的输出似乎是不稳定的。 为了确保 REF5050的稳定性、要求 ESR 小于或等于1.5 Ω。 REF50xx 数据表的第9.4.1节对此进行了进一步说明。  

    添加满足这些要求的电容器后、输出上的振荡是否停止?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    我没有一个具有1.5欧姆 ESR 的电容器、我必须订购。 我将在使用1.5 Ω ESR 电容器进行试用后为您提供最新情况。

    谢谢  

    此致

    阿德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adla:

    如果新电容器未解决问题或出现任何其他问题、请通过回复此消息重新打开此主题。 现在、我将关闭该主题。

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    更新!

    我使用  T521B106M035ATE200 10µF ESR-200m Ω 电容器进行了测试。 但输出仍然在振荡。

    此致

    阿德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adla:

    您能否提供第二个输出电压的示波器捕获? 它们是否都具有类似的波形?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    采用  T521B106M035ATE200 10µF ESR-200m Ω 电容器

    @Vout_ 10µF (VF1)

    @Ω GND_REF5050_10uF (VF2)

    2.带 T521X476M035ATE030 47µF ESR-30m Ω

    @Vout_ 47µF (VF1)

    @Ω GND_REF5050_47uF (VF2)

    我观察到1µF、10µF 和47µF 之间的输出波形振荡频率变化。

    是否可以将输出电容器增加到50µF 以上? 以检查输出是否变为稳定。 如果不遵循数据表建议值1µF 至50µF、会产生什么后果?

    谢谢。

    阿德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adla:

    感谢您提供这些示波器截图。 您可以尝试以下操作吗?

    不要将"Cout"放置在从 REF5050 Vout 引脚到电路板接地的提供原理图中、而是将其从 REF5050 Vout 引脚放置到 REF5050 GND 引脚。 请将该电容器保持在1µF 到50µF 范围内。

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    我将尝试您的建议、并向您提供最新结果。

    谢谢。

    阿德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    现在 Cout 已连接在 REF50Vout 和 REF5050 GND 引脚之间

    带10µF 电容 ESR-200m Ω  T521B106M035ATE200  

    @VF1 (Vout)

    @VF2 (GND 引脚 REF5050)

    不过、并未实现仿真值。

    此致

    阿德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adla:

    您能否提供用于 REF5050和 OPA189的完整器件型号?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    下面是一个例子

    REF5050
    Cin - 1µF - GRM188R61H105KALD
    C1 - 1µF - GRM188R61H105KALD
    COUT - 10µF - T521B106M035ATE200
    OPA189
    V+(VCC)- 100nF - 0603B104K500CT
    R1、R3 - 3k - RMCF0603FT3K00
    R2、R4 - 7.5k - RC0603FR-077K5L

    此致

    阿德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adla:

    感谢您提供器件列表。 这里还有几个问题:

    1.是否可以移除 C1,看看问题是否仍然存在?

    2. 能否发送两个电源的示波器捕获?

    3.我知道这很简单,但你能确认你没有把蓝色圈的区域作为连接?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    发现了错误原型板的实现中交换了 R3和 R4电阻器你们浪费时间表示歉意,本应该更彻底地执行这项工作。

    非常感谢您的支持。

    此致

    阿德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adla:

    不用担心! 我们随时乐意提供帮助。 我很高兴您解决了这个问题。

    感谢您向我们提出问题、

    杰克逊