This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:TLV62565烧坏和 EOS 的情况是什么?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349568/tlv62565-what-will-case-tlv62565-burned-and-eos

器件型号:TLV62565

大家好、  

我的客户用于  输入5.2V、输出3.3V。 某些 工作条件在上电时烧坏在器件方案之上。 因此、客户模拟了输出的直接短路、 但不会烧毁芯片。
他们想知道什么会导致烧毁?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    在 TLV62565的输出端具有 热关断保护、 因此输出短路无法解决此问题。

    我唯一能想到的是器件出现了大于7V 的高输入电压峰值、导致器件损坏。

    此致、SEPP