请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62565 大家好、
我的客户用于 输入5.2V、输出3.3V。 某些 工作条件在上电时烧坏在器件方案之上。 因此、客户模拟了输出的直接短路、 但不会烧毁芯片。
他们想知道什么会导致烧毁?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.