This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173-Q1:过热保护

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349735/bq25173-q1-thermal-protection

器件型号:BQ25173-Q1

大家好!

如果超级电容器已完全放电、0V 和16V 作为输入并设置800mA、则该 LDO 的功率为12.8W。 我认为、由于热阻抗为71°C/W、我们会迅速进入过热保护状态。 此器件的行为是什么? 具有过热保护功能?

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Daria

    BQ25173-Q1具有内部热限制。

    当内核温度达到热限制点时、输出电流会降低、以防止温度升高。