请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25173-Q1 大家好!
如果超级电容器已完全放电、0V 和16V 作为输入并设置800mA、则该 LDO 的功率为12.8W。 我认为、由于热阻抗为71°C/W、我们会迅速进入过热保护状态。 此器件的行为是什么? 具有过热保护功能?
谢谢!
达里亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
如果超级电容器已完全放电、0V 和16V 作为输入并设置800mA、则该 LDO 的功率为12.8W。 我认为、由于热阻抗为71°C/W、我们会迅速进入过热保护状态。 此器件的行为是什么? 具有过热保护功能?
谢谢!
达里亚