This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:对 RA 更新规则放电电流有疑问?

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343963/bq27426-question-about-ra-update-rule-discharge-current

器件型号:BQ27426

您好,

RA 的更新规则显示放电电流> C/10。

1、是以平均值还是瞬时值的形式得到放电电流?

2.每30秒采集一次放电电流, 30秒开始记录时的条件是什么?
放电电流是否大于 Dsg Current Threshold?

3、如果是平均值、是30秒平均值吗?

4、如果超出 DOD 网格点、但电流约10mA 小于 C/10、RA 是否会更新?

5.满足 C/10、高放电电流(1A)、高 RA 精度或低放电电流(C/10)、高 RA 精度要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:这是一个平均电流。

    #2:电量监测计必须处于放电状态。 有关状态转换信息、请参阅 TRM。 它也必须在瞬态区之外(等待500秒、默认设置)。  

    第三:是的。

    第4章:不是

    #5: C/10是一个低电流阈值。 电流介于1C 和 C/10之间则更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    问题的背景:

    由于 Bq27426的放电电流要求大于 C/10,但我们应用中的放电电流并不总是满足>C/10,且平均电流不能满足>C/10,我们希望在收集电流时使放电电流大于 C/10; 并将原始放电电流(可能<C/10)保留在未采集时。

    问题:

    1.当放电电流> Dsg Current Threshold 且放电开始后500秒时、是否启动30秒计时器?

    [报价 userid="7020" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343963/bq27426-question-about-ra-update-rule-discharge-current/5120475 #5120475"]#2:监测计必须处于放电状态。 有关状态转换信息、请参阅 TRM。 它也必须在瞬态区之外(等待500秒、默认设置)。  [/报价]

    2.在启动30秒计时器时、是否有寄存器可用于判断?
    3、如果电流> C/10也超过1个 Ra 网格点、但放电时间< 500秒、Ra 是否更新? 此时的当前值使用了什么值?
    4.如果电流> C/10也超过1 Ra 网格点、但放电持续时间仅为529秒、是否更新 Ra? 此时的当前值使用了什么值?
    5.如果电流> C/10也超过1个 Ra 网格点、但放电持续时间< 30秒、那么 Ra 是否会更新? 此时的当前值使用了什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1是的。

    第2章:不是

    第3章:不是

    #4:它只需要一个测量点,这是不够的。 测量仪表应至少需要4个测量点才能使线性回归正常工作,因此必须至少在500+3*30秒内超过 C/10阈值。 请注意、如果您将其设置为第二个时间、则您将无法获得有关内部电量监测计时序的信息、因为它未暴露在外、因此您应始终添加至少一秒钟。

    5号:不,电量监测计不会更新 Ra。 电量监测计进行点测量、然后在线性回归数据结构中收集这些测量值。 它将在 Ra DOD 网格点进行评估(作为 DOD 的函数对所有电阻测量点执行回归)、并在此时更新 Ra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 μ s、"ResRelax Time"寄存器500秒?

    2500秒是什么意思?放电是在500秒后开始、还是在收集的电流值可以用于30秒取平均值之前放电是500秒?

    3、30秒平均值计算的模式是什么? 您是在1秒间隔内执行平均30秒(移动平均值)还是在30秒间隔内执行平均值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一:是的

    #2:这意味着在监测计开始跟踪阻抗之前,它退出休息后需要处于放电模式500秒。

    #3:测量仪表不使用30秒来计算平均值。 该测量仪表使用一阶 IIR 数字滤波器测量电流和电压、每30秒计算一次点电阻测量值。 该电量监测计不直接使用这些测量值、而是通过这些测量在 DOD 网格点执行线性回归。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik,ñ o

    感谢您的回复。

    关于放电电流:
    1.下图中对 a 和 b 的理解是否正确?
    2.下图中 c 出现后 RA 是否会立即更新? 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RA 将在网格点交叉点(点 c)处更新。 在这种情况下、它将更新、因为有2个测量值基于电流进行限定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.下图中对点 a 和点 b 的理解是否正确?

    关于 b 点,

    2.在30秒时使用的电流值计算 RA:

      它是从放电开始到计算 RA 时刻的平均值吗?

    3、30秒时用于计算 Ra 的电流值:
      是否使用了从500s 放电开始到计算 RA 时刻的平均值?

    4、30秒时用于计算 Ra 的电流值:

      使用计算 RA 时刻之前30秒的平均值?

    5、point.c 仅超过 C/10两次、根据先前的说明、至少要求连续超过 C/10 3次。

    以下哪项陈述是正确的? 原因是什么?

    #4:它只需要一个测量点,这是不够的。 测量仪表应至少需要4个测量点才能使线性回归正常工作,因此必须至少在500+3*30秒内超过 C/10阈值。 请注意、如果您将其设置为第二个时间、您将不会获得有关内部测量仪表计时的信息、因为该信息未显示、因此您应始终添加至少一秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为尝试处理一个特定的问题可能会更好、而不是深入了解电量监测计如何做到这一点的细节。 此问题已经过了我可以在 E2E 上分享的内容、无需签订 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    问题的背景:

    由于 Bq27426的放电电流要求大于 C/10,但我们应用中的放电电流并不总是满足>C/10,且平均电流不能满足>C/10,我们希望在收集电流时使放电电流大于 C/10; 并将原始放电电流(可能<C/10)保留在未采集时。

    实际问题:
    更新 Qmax 后、在放电= Qmax*38%的情况下执行5次完全放电。
    测试结果:在5次完全放电期间、RA 仅更新一次。

    Question:
    1、至少4个 RA 网格点的放电= Qmax*38%,但 RA 表只更新一次,原因是什么?
    2、在哪个时间点放电电流必须大于 C/10?
    3、提出问题2的原因是什么?
    附件是测试 log.e2e.ti.com/.../Discharge-in-application_2C00_-RA-only-updated-once.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在 E2E 上分享更多详情。 由于该项目有内部电子邮件线程、因此我不得不推迟使用电子邮件。