您好,
RA 的更新规则显示放电电流> C/10。
1、是以平均值还是瞬时值的形式得到放电电流?
2.每30秒采集一次放电电流, 30秒开始记录时的条件是什么?
放电电流是否大于 Dsg Current Threshold?
3、如果是平均值、是30秒平均值吗?
4、如果超出 DOD 网格点、但电流约10mA 小于 C/10、RA 是否会更新?
5.满足 C/10、高放电电流(1A)、高 RA 精度或低放电电流(C/10)、高 RA 精度要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
RA 的更新规则显示放电电流> C/10。
1、是以平均值还是瞬时值的形式得到放电电流?
2.每30秒采集一次放电电流, 30秒开始记录时的条件是什么?
放电电流是否大于 Dsg Current Threshold?
3、如果是平均值、是30秒平均值吗?
4、如果超出 DOD 网格点、但电流约10mA 小于 C/10、RA 是否会更新?
5.满足 C/10、高放电电流(1A)、高 RA 精度或低放电电流(C/10)、高 RA 精度要求?
您好,
问题的背景:
由于 Bq27426的放电电流要求大于 C/10,但我们应用中的放电电流并不总是满足>C/10,且平均电流不能满足>C/10,我们希望在收集电流时使放电电流大于 C/10; 并将原始放电电流(可能<C/10)保留在未采集时。
问题:
1.当放电电流> Dsg Current Threshold 且放电开始后500秒时、是否启动30秒计时器?
[报价 userid="7020" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343963/bq27426-question-about-ra-update-rule-discharge-current/5120475 #5120475"]#2:监测计必须处于放电状态。 有关状态转换信息、请参阅 TRM。 它也必须在瞬态区之外(等待500秒、默认设置)。 [/报价]2.在启动30秒计时器时、是否有寄存器可用于判断?
3、如果电流> C/10也超过1个 Ra 网格点、但放电时间< 500秒、Ra 是否更新? 此时的当前值使用了什么值?
4.如果电流> C/10也超过1 Ra 网格点、但放电持续时间仅为529秒、是否更新 Ra? 此时的当前值使用了什么值?
5.如果电流> C/10也超过1个 Ra 网格点、但放电持续时间< 30秒、那么 Ra 是否会更新? 此时的当前值使用了什么值?
#1是的。
第2章:不是
第3章:不是
#4:它只需要一个测量点,这是不够的。 测量仪表应至少需要4个测量点才能使线性回归正常工作,因此必须至少在500+3*30秒内超过 C/10阈值。 请注意、如果您将其设置为第二个时间、则您将无法获得有关内部电量监测计时序的信息、因为它未暴露在外、因此您应始终添加至少一秒钟。
5号:不,电量监测计不会更新 Ra。 电量监测计进行点测量、然后在线性回归数据结构中收集这些测量值。 它将在 Ra DOD 网格点进行评估(作为 DOD 的函数对所有电阻测量点执行回归)、并在此时更新 Ra。
1.下图中对点 a 和点 b 的理解是否正确?
关于 b 点,
2.在30秒时使用的电流值计算 RA:
它是从放电开始到计算 RA 时刻的平均值吗?
3、30秒时用于计算 Ra 的电流值:
是否使用了从500s 放电开始到计算 RA 时刻的平均值?
4、30秒时用于计算 Ra 的电流值:
使用计算 RA 时刻之前30秒的平均值?
5、point.c 仅超过 C/10两次、根据先前的说明、至少要求连续超过 C/10 3次。
以下哪项陈述是正确的? 原因是什么?
#4:它只需要一个测量点,这是不够的。 测量仪表应至少需要4个测量点才能使线性回归正常工作,因此必须至少在500+3*30秒内超过 C/10阈值。 请注意、如果您将其设置为第二个时间、您将不会获得有关内部测量仪表计时的信息、因为该信息未显示、因此您应始终添加至少一秒。
尊敬的 Dominik:
问题的背景:
由于 Bq27426的放电电流要求大于 C/10,但我们应用中的放电电流并不总是满足>C/10,且平均电流不能满足>C/10,我们希望在收集电流时使放电电流大于 C/10; 并将原始放电电流(可能<C/10)保留在未采集时。
实际问题:
更新 Qmax 后、在放电= Qmax*38%的情况下执行5次完全放电。
测试结果:在5次完全放电期间、RA 仅更新一次。