请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54561 在我的一个设计中、我使用具有"UVLO"保护功能的 TPS54561DPRT。 我使用数据表(SLVSBO1G...第18页)中建议的标准连接类型。
它在从-40°C 到50°C 的温度范围内可以正常工作。
只要芯片温度高于50°C (±5°C)、"UVLO"功能就不起作用。
它用于所需温度范围从-40°C 到100°C 的设计。
通过测量、我发现位于芯片内部 EN 引脚上的电流源为2mA 等供电、远远超出了前面提到的1.7uA。
我认为"I1"不能正常工作。